This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:RVCC 引脚在突发模式下的行为。

Guru**** 2763495 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183808/ucc256404-rvcc-pin-behavior-in-burst-mode

器件型号:UCC256404

我们在其中一个项目中使用 UCC256404。 IC 按预期工作。 电源的一项要求是在步进负载时提供22A 电流。 空载(0A)至22A 突然阶跃变化。  

在空载期间、IC 进入突发模式、我们观察到、如果施加了阶跃负载、则有时 o/p 会完全崩溃、然后立即恢复(在一秒内)、有时它不会崩溃并提供良好的瞬态响应。  

进一步的详细调查显示、在空载突发模式运行期间、RVCC 被拉至低电平。 RVCC 是频率为1秒的方波。 有关详细信息、请参阅下图。  

我们在15mA o/p 负载下确定 RVCC 是连续的、因此当我们在 o/p 上连接1k 电阻时、RVCC 保持常开状态、并且转换器在短时间内为多个阶跃负载提供出色的瞬态响应、远高于实际要求。 请参阅以下波形、在18V o/p 上添加了1k  

蓝色:运算电流,黄色:RVCC,紫色:VOUT  

  

有了以上详细信息、我们就没有什么问题了

1.当 IC 在突发模式下运行时,RVCC 为什么会波动。 我再次浏览数据表、查看是否可以找到任何基准、但在突发模式运行期间无法找到任何与 RVCC 引脚行为相关的内容。 它是正常的吗?  

我们有一个基于 NTC 的过热检测电路、通过 下拉 UCC256404的 BLK 引脚来关闭 LLC 转换器。 当 LLC 停止运行时、该电路会出现错误行为。 由于 RVCC 也会变化并变为零、因此为过热电路设计的磁滞不工作。  

如果 UCC256404通电、需要采取哪些措施来确保 RVCC 保持其调节电平。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在第1幅图像中看到、在突发模式期间、O/P 保持在18V、并且变压器绕组中 VCC 和 O/p 电压的匝数相同、因此我希望 VCC 也保持在18V、这远高于 RVCC 的13V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    如果出现故障状态、RVCC 将为零、控制器将在1秒后重新启动。

    因此、您需要确定触发哪个故障。

    请参阅应用手册的第3节、以确定突发模式下的故障: https://www.ti.com/lit/pdf/slua834

    一旦您发现故障、请告诉我。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在空载时检查 VCC 是否下降  

    它达到9.9V、足以产生故障。  

    我还了解了转换器的突发运行情况、突发数据包不对称、导致辅助绕组上的电容充电不均匀。  

    我想它会放电到较低的值、并导致 RVCC 下降。  

    O/P 具有4mF 电容器、因此、O/p 变化最小、但辅助绕组具有330uF 电容器、并且放电后足以关闭 RVCC。  

    即使对于500mA 负载、它也具有稳压功能、RVCC 在13V 时仍然保持稳定。  

    我想更新突发模式的阈值、看看这是否会在空载期间增加 SW 节点波形的对称性。  

    你有其他建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您可以尝试以下方法来防止 VCC 在突发模式下降至 VCC 重启阈值以下、这是由不频繁的开关导致的。

    • 增加 VCC 电容:这将有助于在突发关闭期间提供足够的 VCC 电压。
    • 降低 BMTL 阈值、以便转换器更频繁地切换:这可以通过调整 LL/SS 电阻分压器或减小 VCR 和接地之间的电容来实现。

    此致

    曼尼甘塔 P