This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:扩频模式

Guru**** 2531600 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184183/lp87745-q1-spread-spectrum-mode

器件型号:LP87745-Q1

你(们)好

我想激活 LP87745-Q1的速度频谱模式、并将 SS_EN 位设置为1、但 PMIC 将复位。

您能告诉我如何配置它并打开加速频谱模式吗?

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁重新喷雾器

    2.从 interface_CLK_CONF (0x1B)读取寄存器值 RES

    3.将 RES&0x80写入 INTERFITY_CLK_CONF (0x1B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、SS_EN 已成功设置为1、但在 SS_EN 设置为1后无法写入另一个寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱玉

    启用展频前、必须禁用 CRC 或通过 CONFIG_CRC_MASK 位屏蔽 CRC 配置中断。 数据表第70页8.4.1.1节中也提到了这一点。

    BR、

    石沙克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ss_5F00_en-_84766F522C67_.xlsxWe已关闭 CRC,请参阅随附的文档,它是 SPI 数据日志。 在此日志中、它有两个工作表、一个工作表默认为 SS_EN、另一个工作表启用  SS_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我已经在 EVM 上检查过它应该是这样的。 如需参考、请参阅 EVM GUI 控制台的屏幕截图下方。

     

    确保清除 CRC 中断、然后屏蔽 CRC、然后尝试写入 SS_EN = 1以启用展频。  

    在您的共享日志数据中、我看不到 SS_EN 写入或读取、您能突出显示是否存在我未能读取的情况。  

    BR、  

    石沙克