This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:是否可以在两个 PD 控制器之间发送自定义消息?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184136/tps65988-is-it-possible-to-send-a-custom-message-between-two-pd-controllers

器件型号:TPS65988

您好!

我的灌电流和拉电流器件上装有 TPS65988、只是想通过 CC 引脚发送定制消息。 是否可以从灌电流 PD 控制器向拉电流 PD 控制器发送自定义消息?

例如、能否从灌电流 PD 控制器控制拉电流 PD 控制器的 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    感谢您与 E2E 联系!

    关于通过 CC 线路进行的自定义 PD 消息、您可能无法创建自定义消息来控制另一侧的 PD 控制器。

    C 型 PD 规范中介绍了可在两个 PD 控制器之间发送的消息、并遵循合规性标准。  

    如果您想手动控制 GPIO、则必须通过 EC 来实现。

    话虽如此、有许多不同的 GPIO 事件可能适合您在 TPS65988的 TRM 中寻找的行为!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、感谢您的回复。

    接收板将在发送板上进行各种配置、因此我想知道是否有方法在两个 PD 控制器之间传输信息。 USB 和 SBU 引脚已在使用中、因此我无法使用它们。

    为了提供更详细的示例、我希望通过 CC 线路将信息发送到具有 PD 控制器的源板上的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    当然、很高兴我能帮助澄清问题!

    CC 线路用于通过两个 PD 控制器管理拉电流和灌电流连接。

    很遗憾、您无法使用 CC 线路将数据传输到另一个电路板上的 IC。

    是否有您要传输的特定信息?

    谢谢、

    Kevin