This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:TPS62868#39;s 下拉电阻器问题。

Guru**** 2524630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183822/tps62868-tps62868-s-pull-down-resistor-problem

器件型号:TPS62868

您好,

如果 SCL、SDA、EN 连接到 MCU、是否有上拉或下拉电阻器? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    对于每个引脚、器件外部都需要一个上拉电路。

    对于 I2C 信号、它可以是电流源上拉或电阻器上拉、通常位于 I2C 主器件中。

    EN 需要一个上拉电阻器或来自 DSP_P0V94_EN 信号的推挽式驱动器。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持。

    对于 EN、我只想确认拉电阻器: 两个连接是否正确? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    需要将 EN 驱动为高电平才能打开器件。  这取决于 MCU 提供的驱动类型:漏极开路或推挽。  此应用手册详细介绍了开漏输出: https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

    Chris