This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:器件在工作大约20秒后停止输出转换电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602, TPS65133, CC2650, TPS65132, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180725/tps65133-the-device-stops-outputting-conversion-voltage-after-working-for-about-20-seconds

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件:BUF602CC2650TPS65132TPS65130

尊敬的 TI 专家:

该器件仅工作了大约20秒、然后停止输出、正负输出引脚上的电压全部为0V。

此外、用手指触摸包裹时没有明显的发热感。

负载为两个单位增益缓冲器(BUF602)。

发生这种情况的原因是什么?

下图和表格显示了我的设计中使用的原理图、布局和组件。

TPS65133 C23和 C24的原理图是该单位增益缓冲器所需的电容器。

TPS65133位于底层、其布局根据 EVM 板进行设计。

内层2是接地层。

内层1是电路板上另一个芯片所需的另一个接地层。

顶层是3.3V 输入和使能输入走线的位置。 使能引脚连接到 CC2650的 GPIO 引脚、并设置为3.3V。

下表显示了使用的组件。

参考 说明 器件型号
L1、L2 1.4A 4.7uH±20% 165mΩ 1008 功率电感器、符合 RoHS DFE252012P-4R7M=P2
C3、C4、C5 10V 10uF X5R±10% 0805 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT RoHS GRM21BR61A106KE19L
C6 16V 100nF X7R±5% 0402 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT RoHS CC0402JRX7R7BB104
C23、C24 4.7uF 20V -55 μ F +125℃4Ω@100kHz℃~±10% case-a_3216 钽电容器 RoHS T491A475K020AT

下图显示了实际 PCB 的外观。

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我有几个问题。

    您是否有 VPOS 和 VNEG 的波形?

    在断开负载的情况下、器件能否正常工作? 您是否尝试重新焊接 IC?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的回答。
    负载断开时、器件工作正常(连续测试10分钟)。
    我没有尝试重新焊接 IC、但我有几个具有相同配置的电路板、它们都有这个问题。
    下图是示波器通道1和2在不同条件下的 VNEG 和 VPOS 波形。

    通道1 (VNEG)和通道2 (VPOS)的电压显示在示波器屏幕的底部。

    图1. 负载连接时的正常运行。

    图2. 当负载连接后、正常工作大约20秒、然后无法工作。

    图3. 负载断开时的正常运行

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能否在连接负载的情况下检查 VIN 和 EN。

    请捕获 IPOS 和 INEG 的电流波形、我们需要确保此问题是否由过流引起。

    您能否还捕获 VPOS 和 VNEG 在电压开始下降时的电压波形。  我想知道当时 VPOS<4.1V 或 VNEG>-4.5V、这可能表示短路保护。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的回答。

    连接负载时、VIN 和 EN 始终保持在3.3V 左右。

    为了捕获电流波形、由于实验室中没有电流探针、我分别使用两个万用表来监测 TPS65133正负输出的直流电流。 视频录制如下所示。

    e2e.ti.com/.../TPS65133_5F00_load_5F00_test.mp4

    简单地说、电流的绝对值从初始5.8mA 逐渐增加到5.829mA、然后器件停止工作。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的视频、很明显可以看到这个问题。  

    由于您使用万用表作为负载、 您这次是否断开了两个 BUF602 (您是否可以在原理图上向我展示这两个 IC 是如何断开的)?

    如果您已经断开连接、我能否理解、一旦存在电流负载、您的 PCB 将导致此类问题?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    下图显示了 PCB 的前层。

    BUF602连接到 TPS65133、如下图所示为 U6。

    U4、U5和 U7已断开连接、但其电源引脚的去耦电容器仍位于电路板的底层。

    下图显示了 PCB 的底层。

    该图显示了用于电流测量的连接。

    R4和 R5是两个0欧姆电阻器、但在测试期间移除了它们以进行电流测量。

    此外、在视频结束时、有一个 VNEG 从-5V 上升到-4.3V 的电压波形捕获。
    但很抱歉、我不知道是什么导致它停止工作。
    是否有任何方法可以解决此问题、例如更换或添加组件? 还是使用 TPS65130、TPS65132等其他 IC 实现? 还是重新设计布局?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在使用万用表进行测试时、您是否将万用表设置为恒定电流负载? 如果是、我想知道负载电流为什么会逐渐变化?

    我注意到您的 EN 由"DP3"提供、请问它的电压是多少?

    我认为我们最好先找到根本原因、然后我可能会为您提供一些优化建议。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的回答。

    DP3是 CC2650的输出 IO 引脚之一、该引脚上的电压测量范围为3.2~3.36V、驱动电流设置为2mA。

    万用表应该是恒流负载、我不知道是什么导致负载电流逐渐变化。

    这是否由下图 BUF602的内部结构引起?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是否可以断开 BUF602并仅连接 电子负载 ? 我怀疑 BUF602导致了负载电流变化。

    根据您的视频、VNEG 已升高至高于-4.5V、然后 VNEG 和 VPOS 均关闭。  这正是短路保护的行为。 因此、我认为我们最好理解为什么 VNEG 会被升高。

    BR

    Patrick