This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:Vout 在启动阶段保持不变

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184234/tps61080-vout-remain-unchanged-in-startup-phase

器件型号:TPS61080

大家好、

我已阅读 TPS61080的数据表、并找到奇怪的图:

在启动期间、Vout 在一段时间内保持不变。 我不知道是什么造成这种现象的。 请帮我 澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

     一旦 EN 为高电平、隔离 FET 打开、Vout 将通过30mA 电流充电、并快速进入 Vin。

    一旦输出电容器充电至 VIN、IC 移除 Vgs 钳位以完全导通隔离 FET、同时通过对 SS 引脚上的电容器充电来执行软启动。 您可以在 这段时间内看到峰值电流。

    SS 由内部电流源(5uA)充电、在达到 FB (Vo*R2/(R1+R2))之前、放大器的输出为负、并且不会进行切换。

    这是您提到的 Vout 保持不变的周期。

    简而言之,在此期间,FB>SS 使 Vo 被钳位到 Vin。

    此致

    Fergus