请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61080 大家好、
我已阅读 TPS61080的数据表、并找到奇怪的图:
在启动期间、Vout 在一段时间内保持不变。 我不知道是什么造成这种现象的。 请帮我 澄清一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我已阅读 TPS61080的数据表、并找到奇怪的图:
在启动期间、Vout 在一段时间内保持不变。 我不知道是什么造成这种现象的。 请帮我 澄清一下。
您好、Zixu、
一旦 EN 为高电平、隔离 FET 打开、Vout 将通过30mA 电流充电、并快速进入 Vin。
一旦输出电容器充电至 VIN、IC 移除 Vgs 钳位以完全导通隔离 FET、同时通过对 SS 引脚上的电容器充电来执行软启动。 您可以在 这段时间内看到峰值电流。
SS 由内部电流源(5uA)充电、在达到 FB (Vo*R2/(R1+R2))之前、放大器的输出为负、并且不会进行切换。
这是您提到的 Vout 保持不变的周期。
简而言之,在此期间,FB>SS 使 Vo 被钳位到 Vin。
此致
Fergus