大家好、
这是我针对以下所述问题的设计:

当由于 OVP 而关闭开关后尝试降低电压时、我会遇到问题
1.我在 UVP 状态(4V)下为开关加电、开关按预期关闭。
2.在大约4.5V 的电压下,开关 打开,将电压降至4.15V -开关再次关断(即 UVLO 工作正常),输出上升时间为~1ms,与预期的值相同
3.从第2阶段继续。 4.5V 时、电压上升到 OVP、5.7V 时、开关关闭、输出电压按预期下降到0V
4.将电压降低 到5V,当开关应在大约5.1V 的电压下打开时,不会发生任何情况。
关断/开 VIN 是将开关复位至其正常运行的唯一操作
这是它应该如何工作的? 根据我的理解、当达到5.1V 时、开关应重新打开
谢谢!
NIR