This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:从过压保护返回时、开关无法闭合

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183748/tps22811-switch-fail-to-close-when-return-from-over-voltage-protection

器件型号:TPS22811

大家好、

这是我针对以下所述问题的设计:

当由于 OVP 而关闭开关后尝试降低电压时、我会遇到问题

1.我在 UVP 状态(4V)下为开关加电、开关按预期关闭。

2.在大约4.5V 的电压下,开关 打开,将电压降至4.15V -开关再次关断(即 UVLO 工作正常),输出上升时间为~1ms,与预期的值相同

3.从第2阶段继续。 4.5V 时、电压上升到 OVP、5.7V 时、开关关闭、输出电压按预期下降到0V

4.将电压降低 到5V,当开关应在大约5.1V 的电压下打开时,不会发生任何情况。

关断/开 VIN 是将开关复位至其正常运行的唯一操作

这是它应该如何工作的? 根据我的理解、当达到5.1V 时、开关应重新打开

谢谢!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NLR、

    感谢您的联系。 我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NLR、

    您的理解是正确的。 请分享放大和缩小设置下显示 VIN、VOUT、OVLO、输入电流的波形、以捕获我们感兴趣的瞬间。  负载电流是多少? 我需要查看波形、以便更好地评论所发生的情况。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    设置说明:

    黄色探针标记 为 SW_IN (电压)

    绿色探针标记为 SW_OUT (电压)

    蓝色探针标记为 VOP (电压)

    红色探针标记为 I_IN (电流)

     

    捕捉1 -从5V 输入实验室电源上电:

    缩放视图:

    *输出上升时间大约为1.5ms

    *由于 1uF 的输入电容较小、因此在开始时浪涌电流很小(~600mA)

    *在150uF 输出电容器充电后、大约有~500mA 的恒定电流 (dv=5V、dv=1.5msec、c=150uF、因此浪涌电流大约为500mA)

    *下一个600mA 峰值电流是 LDO 的主启动、一段时间后、整个系统稳定 在大约420mA

    *此捕获没有问题

    捕捉 2 -降低 SW_IN 以触发 UVP:

    SW_OUT 缓慢放电

    当 UVP 跳闸时、SW_IN 约为4.1V

    *此捕获没有问题

    捕获 3 -增加 SW_IN 以退出 UVP:

    *看起来与捕获1完全一样、现在只有 SW_IN 已经稳定

    *退出 UVP 时、SW_IN 大约为4.5V

    *此捕获没有问题

    捕捉 4 -增加 SW_IN 以触发 OVP:

    缩放视图:

    SW_OUT 缓慢放电

    当 OVP 跳闸时、SW_IN 约为5.7V

    *此捕获没有问题

    捕捉 5 - 降低 SW_IN 以退出 OVP (低至5V)

    * SW_OUT 是一个常数0V

    *无断续、不尝试重新关闭开关

    *我尝试在 SW_OUT 上设置上升触发器、但没有发生任何情况...看起来开关已锁存

    *仅打开和关闭电源后,才会重新启动交换机,使其正常运行。

    *问题

     

    感谢您的帮助!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您能否检查在移除下游负载或在输入侧添加高电容时问题是否消失?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    好消息!

    我已将输入增加 到4.7uF (~2.8uF @ 5V)、问题已解决

    我想输入电容刚好低于或等于所需值、这就是欠压和过压没有问题的原因。

    在过压时、电容器降额是显著的

    总之、这是我的理论...

    我将在其他电路板上检查此问题以确认 解决方案。

    非常感谢您的快速调试!

    NIR