请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 它在25°C 时指定、当 Iz = 100uA 时、TCR 为15ppm。 我的理解是存在温度差异、然后存在温度漂移。 这是否意味着、从-40到85、温度漂移为15ppm?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它在25°C 时指定、当 Iz = 100uA 时、TCR 为15ppm。 我的理解是存在温度差异、然后存在温度漂移。 这是否意味着、从-40到85、温度漂移为15ppm?