This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:如何了解 LM4040的 TCR 信息

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184214/lm4040-how-to-understand-the-tcr-information-of-lm4040

器件型号:LM4040

它在25°C 时指定、当 Iz = 100uA 时、TCR 为15ppm。 我的理解是存在温度差异、然后存在温度漂移。 这是否意味着、从-40到85、温度漂移为15ppm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    典型值为15ppm/C。 最大温度系数为100ppm/C

    此致

    Trailokya