This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:当 EN 为低电平时查看输出电压

Guru**** 2664405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421, LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183654/lmr62421-seeing-voltage-on-the-output-when-en-is-low

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件: LM2735

您好!

我看到 LMR62421的输出为3.3V、使能端为低电平。 电压似乎是输入电压的二极管压降值、因此我不确定发生了什么情况。 我已附上原理图、VSYS 为3.6V、当 ENABLE 为低电平时、我将在 VCC12.0处测量3.3V 电压

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您联系 E2E。

    当 EN 为低电平时、升压转换器 LMR62421不会切换(内部低侧 FET 关闭)、输入电压 VSYS 将通过电感器 L1、肖特基二极管 D6为输出电容器 C10充电。 这就是您在输出侧看到输入电压的二极管压降的原因。  

    如果您需要0V 输出电压、则必须使用另一个具有真正关断功能的升压转换器进行更改、或在 LMR62421输出侧添加负载开关。

    希望这会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答... 您知道 LM2735器件是否具有真正的关断功能、还是可以推荐具有该功能的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LM2735没有真正的关断特性。

    我是否可以知道您的应用的输入电压范围、输出电压、最大输出电流? 我需要这些信息、以便能够选择合适的器件。