This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:使用 N 沟道 MOSFET 的应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183816/bq77pl900-application-using-n-channel-mosfet

器件型号:bq77PL900

大家好、是否有应用手册展示了如何将 bq77PL900器件与 N 沟道增强型 MOSFET 配合使用? 我目前正在详细介绍这些笔记、因此我可能尚未找到这些信息。 注释和评估板似乎使用 P 沟道增强部件。

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-这应该是 bq77PL900的数据表和评估板的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    MOSFET 是用于平衡还是您希望使用 N 沟道来保护 FET? 我认为没有用于保护 FET 的 N 沟道示例(需要 FET 驱动器将电压驱动到高于电池组电压以启用 Nch)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    抱歉、我不清楚这一点-是保护 MOSFET 控制电池的充电和放电。  

    有一点背景-我正在尝试了解为何 Gazelle Innergy 电动自行车电池不会开启充电或放电。 它使用 AOB266L 保护 MOSFET 来控制充电和放电、这些是 N 沟道增强器件。 同一电池使用 bq77PL900驱动保护电路。 在大多数电动自行车电池中、会切换电池和充电器的负极侧、从而支持使用 N 沟道增强 MOSFET 和极性正确的 V (GS)。 N 沟道器件具有比 P 沟道器件更高的电荷移动性和更低的电阻、因此高电流消耗产生的热量更少、因此 N 沟道增强型 MOSFET 通常仅用于此应用。

    我没有电池的任何技术文档或电路图、因此我尝试设计控制电路。 两个 MOSFET 上的 V (GS)均为0伏(或毫伏)、如果我能够确定为什么我应该能够使电池再次工作。

    我想您可能已经回答了我对电路板的一个问题-电路板上似乎有一个直流/直流转换器、该转换器可能用于生成高于电池电压的 V (GS)电压、从而能够打开和关闭 N 沟道保护 MOSFET。

    BMS 板的图片

    您可以在电路板中间的平衡电阻器右侧看到 bq77PL900、在左下角(B+)和右下角(P+)看到保护 MOSFET。 恰好在 P+保护 MOSFET 上方的铁氧体磁芯电感器可以是直流/直流转换器的一部分、以便为保护 MOSFET 提供必要的 V (GS)上升电压(高于电池提供的端子电压)。

    谢谢、

    Karl