This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:电流限制行为

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184038/tps552882-q1-current-limiting-behavior

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882

您好!

我正在寻找具有电流限制功能的升压和降压稳压器、例如 TPS552882、为 RC 伺服系统供电。

我需要一个具有6-8.4V 输入的7.4V 3A 输出。

当达到电流限值时、我需要电流下降或保持在限值、但例如、输出仍需要在低电压下有效。 因此、我认为我需要折返电流限制功能。

达到电流限制时,TPS552882或类似稳压器的行为是什么?

谢谢、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonin:

    是的、TPS552882-Q1应满足您的要求。  

    此器件具有输出电流限制功能。 ISP ISN 引脚阈值为50mV、使用50mV/3A=16m Ω 电流感应电阻器时、输出电流限制设置为大约3A。 当达到电流限值时、输出电压将会略微降低、具体取决于负载电阻。