This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:ISO7637和负载突降的测试结果

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183175/tps27sa08-q1-test-result-of-iso7637-and-load-dump

器件型号:TPS27SA08-Q1

尊敬的 TI 团队:

我需要在下面为我的客户提供此器件的测试结果支持。 请检查并与我分享。

ISO7637脉冲2A/3b 的测试结果(正电源瞬态、图9-1、数据表第21页)

2. 40V 负载突降的测试结果

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    TPS27SA08-Q1的额定电压符合12V 标准。 我们不会在 E2E 上发布此类波形。 请通过 s-dmello@ti.com 直接联系您 分配的 FAE 和 TSR。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    我将通过电子邮件与您的团队联系、并向他们发送我当地的 TI FAE 和 TSR。

    此致、