This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:如何停止睡眠模式

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1, LMR14050, LM76005-Q1, LM64460-Q1, LM63460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180889/lmr14050-q1-how-to-stop-sleep-mode

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14050LM76005-Q1LM64460-Q1LM63460-Q1

我将使用 LMR14050-Q1进行原型设计。

由于电流负载的波动、睡眠模式似乎被激活、但这会导致以下两个问题。

1.退出睡眠模式时 LMR14050输入电源上的大纹波。 这会导致连接到电源的设备出现故障。

2.由于睡眠模式开-关频率在可闻频带内,电感器产生较大的噪声。

作为一项基本对策、我想停止睡眠模式、但我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR14050-Q1没有强制 PWM 特性。

    您可以使用无源负载电阻器来增加最小负载、以消耗~100mA 的电流、看看这是否会改善您的运行。 但是、这会降低您的效率。

    应该没有太多可闻噪声、请确保按照10.2节中的布局指南实现良好的布局。

    具体而言、您的 SW 节点铜应较小、FB 电阻器应靠近 IC。

    改进布局还应改善纹波。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,奥兰多。

    我们注意了布局。

    FB 电阻器靠近 IC。

    您知道可以使用强制 PWM 的直流/直流 IC 吗?
    谢谢、Minoru
    音声を聞く μ A
    34 /   5、000

    翻訳結果 μ A

    翻訳の結果 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minoru:

    LM63460-Q1、LM64460-Q1和 LM76005-Q1均具有 FPWM 选项。

    请注意、LM63460-Q1将需要特定的 IC 编号。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多