This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421和 BQ27427之间的差异

Guru**** 2747035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ27220, BQ27427, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184042/bq27421-g1-differences-between-bq27421-and-bq27427

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24210BQ27220BQ27427GPCCHEM

我有一个使用 BQ24210充电器的太阳能供电项目、我们正在考虑使用 BQ27220电量监测计、

但在考虑器件使用寿命、可用性和集成感应电阻器后、我们希望考虑 BQ27421。 就是这样  

可与 BQ24210搭配使用的器件? 此外、BQ27421和 BQ27427有何不同及其差异

器件可互换? 它们看起来是引脚兼容的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    bq27220是一款运行 CEDV 算法的监测计。

    bq27421为阻抗跟踪。 当电池 在充电和放电后长时间处于静止状态时、阻抗跟踪更适合。

    bq27427是一款更新的阻抗跟踪计。 在尝试使用任何阻抗跟踪监测计之前、请使用 GPCCHEM 工具查看您的电池是否与任何预先编程的化学物质匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    因此、考虑到该器件持续充电、至少在白天。 您是否会推荐阻抗跟踪器件? CEDV 是否是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如果器件从充电变为放电、反之亦然、两者之间没有任何"休息"、则 CEDV 将提供最佳性能。