This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24008:STATUS2 LED 不能按预期工作。

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24008, BQ24002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183128/bq24008-status2-led-is-not-working-as-expected

器件型号:BQ24008
主题中讨论的其他器件: BQ24002

我想向您询问有关 BQ24008 IC 的问题。 我想使用 STAT1和 STAT2作为 LED 指示器。 我想使用的更具体一点
-stat1表示电源已通电或电源未通电。 如果电源状态1指示灯亮起、则指示灯熄灭。
-STAT2是电池充电与否的标志。 (当电池连接且充电指示灯亮起时。 当电池未连接或电池已充电%100指示灯熄灭时。)

问题是我找不到怎么做。 STAT1也可以工作、但 STAT2不能工作。 那么、您能不能帮助我了解如何将 BQ24008与2个 LED 电路配合使用。

我在照片中描述了它的工作原理、我还将尝试提供更多详细信息。

我们现在使用 BQ24002作为充电器。 但是、我们希望使用 BQ24008更改 BQ24002、而不更改电路的其余部分。 那么、如果可能、如何实现呢? 您能解释还是绘制它吗?

在 BQ24008的数据表中、写入使用双色 LED、但未解释如何操作。 如果我还可以使用双色 LED、我认为我也可以使用2个不同的 LED。 由于在数据表中再次写入 STAT2 -状态显示输出2 (仅适用于 bq24008)、我将添加我们目前正在使用的电路。

我们想要的内容说明:

我们使用的电路原理图:

此外、BQ24002和 BQ24008的典型应用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ24008的 STAT LED 只能用于显示数据表表表表2中所示的状态。 您能否分享您确定 STAT2不工作的过程? 您应该与 BQ24002典型应用图中的内容相匹配。 我将为修复 BQ24008应用图做一个注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于 、当我连接或断开电池时、STAT1和 STAT2 LED 一起亮起。  它们没有变化。 我认为这是不应该的。

    我们已经在使用 bq24002器件、该器件的逻辑是、当我连接电池 STAT2 LED 时亮起、并且当我断开电池或电池获取%100充电时、STAT2 LED 指示灯熄灭。

    状态1 LED 的逻辑对于它们是相同的、如果您打开电源并且正常工作的话。 bq24008也正在充电。

    那么、bq24008的 LED 逻辑和 bq24002的 LED 逻辑对于电池感应是相同的还是不同的?

    您可以在该器件的底部看到 bq24008 STAT2引脚的连接状态 LED 电压不会改变不同的状态。 (也不是 PWM、而是我用示波器检查的纯直流电。)

    -当电池连接 BQ24002像这样测量时、

    STAT1 (V)=0.251              电源指示灯(V)=1.930

    STAT2 (V)=1.278               状态 LED (V)=2.019

    -当电池未连接时、BQ24002的测量 结果与此类似、

    STAT1 (V)=0.216               电源指示灯(V)=1.929

    STAT2 (V)=0                  状态 LED (V)=5.00


    -当电池连接 BQ24008进行 类似测量时、

    STAT1 (V)=0.257               电源指示灯(V)=1.950

    STAT2 (V)=4.926               状态 LED (V)=1.998

    -当电池未连接时、BQ24008 测量 结果与此类似、

    STAT1 (V)=0.22               电源指示灯(V)=1.949

    STAT2 (V)=4.927               状态 LED (V)=1.965

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我将关闭此线程、因为这是一个重复的线程。

    让我们在这里继续: (+) BQ24008:STATUS1 LED 工作正常、但 STATUS2 LED 不工作。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛