This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:UV 故障

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183914/bq77915-uv-fault

器件型号:BQ77915

我使用 BQ7791508PW IC 设计 BMS、 并附上了我的参考 deisgne2e.ti.com/.../4s_5F00_BMS_5F00_SSC-REV01.pdf

我有 EVM 板、它工作正常、  我为4S 运行、 但在我的 PCB 中、它在4.5s 后进入保护模式、 在 LD 引脚上显示6.5V、在 PACK 侧、实际输入电压为13.10V、在 CHG 引脚上显示0.650和 DSG 、哪里出错、请提供帮助和支持

我使用0.015OHM 电流感应电阻。 请建议 o =该引脚的另一个值电阻其0v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我看到原理图有一些问题。 VC5引脚不能保持断开状态。 请参阅数据表中的图9-12、了解如何在4S 设计中连接该引脚。  

    原理图未显示任何连接到 AVDD 引脚的内容-可能未显示此连接?

    VTB 引脚和 TS 引脚之间应连接一个上拉电阻器。  

    此致、

    Matt