This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:对 Cout 和 Dout 规格的理解不正确

Guru**** 2524050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183356/bq77216-miss-understanding-regards-cout-and-dout-specification

器件型号:BQ77216

您好,  

我想使用该器件在故障期间在高侧打开 P 沟道 FET。 因此、我假设我将使用器件的低电平有效版本来驱动通常导通的 N 沟道 FET、这些 FET 将下拉 P 沟道 FET 的栅极、并在正常状态下导通它们。 在 OV 期间、输出将变为低电平有效、关闭 N 通道、从而关闭 P 通道。 但是、我很难理解数据表。 数据表中有一个开漏输出的源极和灌电流规格、这对我来说是没有意义的。

您能否简化输出规格?

具体而言-器件型号 BQ77216的用户数据表第7页上的此规范

COUT 和 DOUT 的 VOUT_AL µA 驱动电压、低电平有效 VN - VN-1或 V1 - VSS > VOV、其中 n = 2至16、VDD = 58V、IOH = 100 μ F 测量到 COUT、DOUT 引脚。 250 400 mV

Iout_AL_L 输出拉电流(OV 期间) VN - VN-1或 V1 - VSS > VOV、其中 n = 2至16、VDD = 58V、OUT = VDD。 测量 COUT、DOUT 引脚。 0.3 3mA

Iout_AL_H 输出灌电流(无 OV) VN - VN-1和 V1 - VSS < VOV、其中 n = 2至16、VDD = 58V、OUT = VDD。 测量的 COUT 和 DOUT 引脚输出。 100nA

是(VN - VN-1或 V1 - VSS > VOV)、这只是表示任何超过 V max 的电芯都会导致输出变为有效 状态、我不明白为什么开漏驱动器会产生输出电流。

提前感谢您的任何帮助。  

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在回答这个问题后、我发现自己想问是否最好使用其中一个器件来驱动电池组接地侧的 N 沟道 FET? 您是否有相关的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不是最好的回答、我已将您的问题传递给对该器件更了解的同事。  

    我猜3mA 的最大规格是针对低电平有效且 COUT/DOUT 驱动为低电平(触发 OV 时)的情况、这是器件灌入的电流。  这些条件提到了流入 COUT、DOUT 引脚的电流、这是合理的。  

    下一行中的我猜是100nA 是在未触发 OV 并且引脚被从外部上拉时流入器件的最大电流。  这些条件提到了流出 COUT DOUT 引脚的电流、适合这种情况。

    我认为有关 (VN - VN-1)或(V1-VSS)> Vov 或<Vov is just referring to the case when an OV fault is triggered or not. 的文本

    对于您的后续问题、我不知道自己是否有采用这种方法的设计、但我的一位同事可能知道这种设计、并可以在回到办公室时作出回应。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    Terry 在下面的解释是数据表条件的目的。  对于保护的使用、通常客户会使用 BQ77216和两个外部信号 NFET 来驱动保险丝。 如果您希望将其用于功率 FET 驱动、则具有低电平有效 BQ77216的高侧 PFET 和两个外部信号 NFET 将起作用、这与您的原始想法类似。   

    "我猜的最大规格是3mA、适用于低电平有效且 COUT/DOUT 驱动为低电平(触发 OV 时)的情况、这是器件灌入的电流。  这些条件提到了流入 COUT、DOUT 引脚的电流、这是合理的。  

    下一行中的我猜是100nA 是在未触发 OV 并且引脚被从外部上拉时流入器件的最大电流。  这些条件提到了流出 COUT、DOUT 引脚的电流、适合这种情况。"

    最棒的

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Terry、

     如果您可以检查低侧应用程序,这将非常有用。

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你小东。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    对于 直接驱动低侧 FET 的器件、我找不到一个好的示例。

    Terry