This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:减少两个 LM5045器件之间的串扰

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183019/lm5045-reduce-the-crosstalk-between-two-pcs-of-lm5045

器件型号:LM5045

您好专家、

我们的客户使用2个 LM5045作为其全桥700W。

 由于它们的布局限制、两个独立全桥输出在相邻的层上具有相同的层、在电路板走线上具有相同的层。

他们想知道 是否可以在两个 LM5045之间设置可调节的主从关系、以减少 彼此的串扰。

或者我们还有其他解决方案吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐! 我们的一位专家将在节假日后回到办公室并回答您的问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5045没有主从模式。 您可以尝试使用频率同步来避免拍频。 您需要为每个转换器添加足够的输入滤波器、以便对两个转换器进行去耦。