This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23和 TPS546D24的 I2C 时钟频率

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182808/tps546c23-i2c-clock-frequency-for-tps546c23-and-tps546d24

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件: TPS546D24

尊敬的团队:

我想仔细检查 TPS546C23和 TPS546D24的最大 I2C 时钟频率。

TPS546D24能否支持高达1MHz 的频率、而 TPS546C23能否仅支持400kHz 的频率?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于假期原因、我们的美国团队将在 1月3日之后回复您。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    这两个器件都不支持 I2C。 这些是 PMBus。  TPS546C23/4器件符合 PMBus 1.3标准。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    据我所知、I2C 入门和 PMBus 在电气要求和命令语义方面兼容且可互操作。

    如果我的理解有误、请告诉我。  

    每个器件的 PMBus 时钟频率是多少?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    由于新年假期,我们的回复将延迟到下周。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    从数据表中、它仅支持400kHz。 在内部检查它是否支持更高 的频率。 我会在一天左右左右的时间里向您提供最新信息。   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    回复速度比我快  

    •  TPS546C23仅支持400kHz 类
    • 对于 TPS546D24、它可以支持  高达1MHz 的级别

    谢谢  

    Tahar