This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PoE 和 LLDP

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181946/tps2373-poe-and-lldp

器件型号:TPS2373

您好!

我叫 Casey、我在一家名为 Social Mobile 的 ODM 公司工作。

我们开发了一款基于 Android 的医疗22英寸器件、将 TPS2373用作与主板分离的 PoE 板的一部分。

但是、我们生产该器 件的客户要求它与 LLDP 配合使用、直到现在、该器件无法成功协商它所需的功率(31.1瓦)。  

我们正在尝试与客户解决此问题、但我们已经打了一堵墙、现在正在尝试解决此问题。

由于 TI TPS2373是我们用于 PoE 的芯片、我们相信您的团队将能够帮助我们解决问题。

下面您可以找到我们所使用的确切芯片的规格表以及端口设置中显示问题的片段。

我们非常感谢您的团队提供的任何帮助。

谢谢!

e2e.ti.com/.../2084.tps2373.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Casey、

    感谢您与我们联系。

    很抱歉、我们今天没有带宽来回答您的问题。 您的问题已分配给我们的团队成员之一。 请期待他明天的答复。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、  

    您的 PD 似乎已配置为4类功率级别。 根据802.3at 和 bt 规范、PSE 可为此功率等级提供高达30W 的功率、并且仅保证提供25.5W 的功率。 这就是您看不到所需功率级别的原因。 PD 硬件设计 需要修改为5级 PD。 我还会检查 PSE 是否具有3类功能并能够提供您所需的功率。   

       

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈、非常有帮助。

    我们的工程团队对报告有几个问题。

    它是2373芯片吗? 还是另一个硬件?

    它可以通过操作系统层进行更改、还是需要更改才能正确报告的更深层层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "是2373芯片报告了课堂吗? 还是另一个硬件?"

    TPS2373仅是一款 PoE 供电设备、没有数据链路接口。 这意味着它可以执行检测、分类并 仅接受物理层上 PSE 的供电。 它无法发送和接收以太网数据、因此 其他器件会报告 TLV。  

    "它可以通过操作系统层进行更改、还是需要更改才能正确报告的更深层层?"

    它不能通过操作系统层进行更改、需要对 PD 电路进行硬件(物理层)修改。 要升级到5级、您需要修改分级电阻器并将设计升级到4线对电源设计。  

    本视频详细介绍了 TPS2373使用的物理握手过程: https://training.ti.com/poe-handshaking?context=1137930-1139676-1137928 

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的参与。

    我们已经过审查、目前 我们只有一对用于分类的电阻器、TPS2373只有一对用于分类的引脚。

    我们不确定如何启用4线对、您对此有什么见解吗?

    随附电路设计、您可以提供的任何帮助都令人惊叹。

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    由于美国的假日时间、我将接管此主题、因为我也是 PoE 团队的一员。  

    分类是通过使用一对 CLS 引脚和真值条件来协商功率分级来实现的。 请参阅下表了解真值表和 CLS 电阻器以选择适当的分级。 我圈出了5类、因为您似乎需要5类电源来满足您的器件电源需求、

    根据您的原理图、您似乎正在请求8类功率、该功率只能使用4线对实现。

    由于您正在请求8类电源、但未发现完全功率需求、因此我建议检查您正在测试的 PSE 的功能。 PSE 似乎是1类或2类 PSE、不能支持4线对电源。 因此、您的功率将限制在4类、PSE 为30W、PD 为25.5W。  

    在 PD 上启用4线对电源是一项轻微的硬件修改、但如果 PSE 无法支持4线对电源、则您将无法实现这一点。 PD 上的4线对电源可通过 RJ45、数据变压器和接收电路在硬件上进行配置。 请参阅 以下 TPS2373-4EVM-758的示例

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我希望你度过了一个美妙的假期,新年快乐!

    感谢您的回复! 我们已经全面审查并与工程团队进一步讨论了这一问题。

    他们的回答是、我们使用的设计仅基于您在上述帖子中提供的相同参考、但它仍然不报告所需的5级。  

    随附的 PoE 板规格表和一般原理图。

    我们不确定从哪里开始或如何解决问题。

    非常感谢您提供的任何帮助。

    谢谢!

    WC-PD45L120数据 Sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    新年快乐!

    是的、您的设计似乎可以。 您的器件正在请求8类电源、该电源只能来自3类或4类 PSE。 3型和4型 PSE 支持4线对电源、这是为大于30W 的任何功率供电所需的功率。 您使用的 PSE 是2类 PD、它只能支持不足以满足您要求的4类功率(2线对)。  

    要测试此电路板、您将需要一个 IEEE802.3bt 标准 PSE。 为了实现这一点、我建议使用我们的 TPS23881EVM、这是一款支持 IEEE802.3bt 器件、或通过4线对电源提供高达90W 的功率。 对于此 EVM、您将需要 TPS23881EVM-008 子卡、 BOOST-PSEMTHR-007 主板、 用于 I2C 的 USB2ANY 和 TPS2388x EVM GUI 以及 SRAM v07、这些均可在 TPS23881产品页面上找到。

    您能否连接完整的原理图、以便我查看您的器件是否已设置为4线对电源? 我已向您发送了一个朋友请求、其中包括我的电子邮件、以便我们可以根据需要设置会议。 谢谢!

    非常尊重、

    Brandon Beader