This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:VCC 电流高于预期

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28070, UCC27517, PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183559/ucc256404-vcc-current-higher-than-expected

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC27517PFCLLCSREVM034

您好!

我的设计中使用的是 UCC256404。 我注意到芯片运行的温度有点高。 热成像表明、在环境室温下、芯片的外壳温度约为60C。 我测量了 VCC 电源电流、得到的电流大约为90mA - 100mA。 数据表指示 ICC 运行电流大约为2.5mA。 因此、我想检查这是否符合预期。  

我还有一个关于 RVCC 调节13V 电源的问题。 从数据表的方框图中可以看出、有一个内部 LDO 从 HV 输入引脚调节 RVCC。 HV 输入来自整流交流线路。 如果交流线路为240VAC、这也意味着 LDO 输入和输出之间存在较大的差值电压。 如果 RVCC 电流较高(~100mA)、这是否会导致芯片本身内部的大功率耗散?

最后、RVCC 电流与 VCC 电流之间是否存在任何关系? 例如、如果 RVCC 拉取100mA、VCC 电流也会相应增加。 数据表中看起来不是这样、但希望确认这一点。

提前感谢您。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐! 我们的一位专家将在节假日后回到办公室并回答您的问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否分享您的原理图。 这将有助于我调试 IC 电流过高的原因。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    由于公司政策、我无法在此分享原理图、但用例设计与评估板 PFCLLCSREVM034非常相似。 UCC256404与 PFC 控制器 UCC28070结合使用。 然而、UCC256404、HO 和 LO 的栅极驱动器输出不直接驱动 LLC FET。 相反、它被馈入2个外部栅极驱动器 UCC27517。 栅极驱动器的偏置来自 RVCC。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可以通过 e2e 直接消息向我分享原理图、以便其他人无法访问该原理图。 这将有助于我找到问题。

    [引用 userid="548332" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183559/ucc256404-vcc-current-higher-than-expected ]I 还对 RVCC 调节13V 电源有另一个问题。 从数据表的方框图中可以看出、有一个内部 LDO 从 HV 输入引脚调节 RVCC。 HV 输入来自整流交流线路。 如果交流线路为240VAC、这也意味着 LDO 输入和输出之间存在较大的差值电压。 如果 RVCC 电流较高(~100mA)、这不会导致芯片本身内部的大功率耗散?[/引述]

    在 HV 启动期间、压降将跨 HV MOSFET 和串联电阻器与 HV 引脚。 而不是整个 LDO。

    LDO 仅在 VCC 达到 VCCstartswitching 阈值后才会启用(如上图所示)。 因此、启动期间 LDO 上的最大压降是 VCCstartswitching 电压(26V)。 LLC 开始开关后、VCC 由非常接近 RVCC 电压的辅助绕组供电。 因此、在稳态运行期间、LDO 压降将非常小。  

    您能否尝试减小 RVCC 引脚上的负载、并查看是否降低 IC 的温度。

    此致

    曼尼甘塔 P