This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130的 SW 端子电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638888/tps62130-the-sw-terminal-voltage-of-tps62130

器件型号:TPS62130

你(们)好

SW 端子电压的绝对最大额定值在 TPS6247 的数据表中写入-3V。
在瞬态情况下、该器件能否承受更大的电压?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    我不太理解您的问题。 目录版本具有-0.3V 规格、而汽车版本具有-2V 瞬态规格。 我看不到-3V。

    在任何情况下、产品页面上的此应用手册都可能会解答您的问题: www.ti.com/.../slva494a.pdf