This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:SENSE 引脚上的附加电容器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637924/tl7700-additional-capacitor-at-the-sense-pin

器件型号:TL7700

你好

我们的客户希望在 TL7700的 SENSE 引脚上添加一个电容器。
SENSE 引脚上的电容是否有任何限制或任何限制?

在客户中、1ms 的低脉冲可能会输入 SENSE 引脚、但在这种情况下、他们不想检测复位、因此他们正在考虑添加电容器。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉打扰您、但客户希望尽快得到回复。
    感谢您支持此帖子。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji、

    检测引脚上的电容器正常。 没问题。 不过、1ms 脉冲是很长的时间 、因为感应脉冲通常为2us、但您应该能够添加电容器以延长此脉冲时间、以防止误触发。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、您好!

    感谢您的支持。
    我了解到没有最大电容器限制。
    我的理解是否正确?

    我们的客户希望添加10uF 电容。
    此外 ,还可能是<Vsense situation by the sequence.
    我认为绝对最大额定值没有问题。
    但是、如果有任何问题、请告诉我。


    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji San、

    你是对的。 无最大电容。 只要保持绝对最大值规格、Vcc < Vsense 就没有问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael