This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:用于电缆长度超过100m 的情况

Guru**** 2619845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638528/tps2373-using-for-cable-longer-than-100m-condition

器件型号:TPS2373

您好、先生、

如果我在500m 电缆条件下使用 TPS2373该怎么办? 是否需要注意任何设置或组件?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu 您好、

    我不建议超过803.2标准正式支持的100M、但如果您决定这样做、您最大的敌人将是 Cat5e 电缆上的巨大传输损耗。

    PD 侧无需其他组件、但您需要在 PSE 侧提供更多电源。 您将需要在 PD 上配置分级电阻、使其高于您所需的功率级别1或2级。 再说一次、我不会推荐这种方法。

    我将邀请一位 PSE 专家、他可以为 PSE 端提供更多建议。

    谢谢、
    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的解释、除了功率级别之外、它是否也会影响检测和分类的结果?

    例如、为了保持相同的分类(检测)电流、我必须降低 Rclass (Rdet)的值、对吗?

    谢谢你。
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、

    我的意思是、PD 需要从 PSE (通过分类)请求更多功率、以弥补由于电缆长度较长而导致的功率损耗。 既然您已经提到了它、长以太网电缆的附加电阻可能会导致您无法进行分类和检测、因此需要稍低的分类/检测电阻器。

    超过100米是个坏主意。 最好每100米使用 PoE 中继器。

    最棒的
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供的优质服务、我理解这一点、但我不打算为此添加电阻器、例如:

    Rdet 是典型值。 在100M 条件下为24.9KOhm、因为24.9K+电缆电阻在检测电流范围内、所以我的意思是、对于较高的电缆电阻器条件、我应该使用较低的 Rdet (<24.9K)来保持 Idet 恒定、我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    是的、使用较低的电阻器进行检测和分类、以适应由于电缆长度而产生的较高电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    明白了、感谢您的大力支持。