This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:在不使用 SMBus 的情况下唤醒

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638762/bq40z50-r1-wakeup-without-smbus

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的团队:

我正在使用 BQ40Z50-R1尝试实现以下功能:

充电 FET 关闭、器件处于睡眠模式。

是否可以在没有 SMBus 通信的情况下启动充电过程并重新打开 FET、但要应用有效的电源?

请给出建议。

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    假设由于触发了系统保护而未禁用充电 FET、则可以通过多种方式将器件从睡眠模式唤醒(恢复到正常模式)、并在 TRM (www.ti.com/.../sluubc1)的第5.3.1节中详细列出。  如果在正常模式下启用了充电、则充电 FET 可能会重新开启。

    例如、如果由于 SLEEPCHG = 0 (默认值)而在睡眠模式下禁用充电 FET、则恢复正常模式可能会重新激活充电。

    在不发送 SMBus 命令(如果已配置)的情况下唤醒睡眠模式的一些方法:

    • 使用另一个微控制器上的 GPIO 将时钟或数据引脚拉高
    • PRES 引脚被切换
    • 唤醒比较器激活

    要使用唤醒比较器在充电 FET 关闭和放电 FET 打开的情况下从睡眠模式唤醒、分流电阻器上的电压(SRN 和 SRP 之间)需要超过(WK1、WK2)设置的阈值。  立即放电以唤醒所需的电流量将根据分流电阻器的尺寸和所选的阈值而变化。  更多详细信息、请参阅第5.3.4节。

    使用 PRES 引脚或将时钟或数据引脚拉至高电平可能更可行。

    此致、
    Bryan Kahler