This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895不稳定、有时它不具有输出。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638044/ucc3895-is-not-stable-and-sometimes-it-doesn-t-have-output

主题中讨论的其他器件:UCC3895

我 的 UCC3895有时无法正常工作。  到目前为止,我在 外设电路中没有发现任何问题、无论我更换芯片、3895始终不稳定。 当 UCC3895 未输出 方波时、我发现引脚19为低电平、但 引脚12和引脚4等其他引脚均正常。 然后、我连接引脚4和引脚19、以便为引脚19提供高电平、但是、我发现引脚4也变为低电平、引脚13、14、17、18中没有任何方波。 我不知道为什么。 可以有人帮助我吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    控制器可能会在其 VDD 引脚上进出 UVLO。 这反过来可能是 VDD 引脚上的噪声造成的。 我将检查 VDD 和 PGND 之间的去耦电容器以及 PGND 和 GND 之间的连接。 它需要尽可能靠近引脚-

    在此事件期间、振荡器是否仍在运行? 您可以为此探测 CT 引脚-尽管探头电容可能会将频率漂移几个百分点。

    是否有任何特定的操作条件会触发此行为?

    请告诉我您的使用方式。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。我也审议了这个问题。 但当 UCC3895没有输出时、我还测量 VDD 的电平。电压大于14V、Vref 大于4V、 也就是说、这个问题与 UVLO.除此之外、我已经分析了 UCC3895的方框图、但到目前为止、我在原则上没有遇到任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Vref 应为5V 而不是4V -您能否再次检查它。

    器件可能会受到噪声的"干扰"。 一个潜在源是来自栅极驱动器电路的共模电流。 或从器件下方跟踪的 OUTX 线路耦合的噪声。
    您能否发布原理图、PCB 布局(首选光绘文件)以及变压器两端电压的一些屏幕截图。 如果您无法在此处发布、请通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我

    此致
    Colin