This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375EVM:EVM 的输出

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638845/tps2375evm-output-of-evm

器件型号:TPS2375EVM

您好!

请告知 EVM 的输出是交流还是直流、电压是多少。

用户指南仅提到了48V 电源。

如果 PSE 端发生变化、该48V 电压是否会发生变化。

请确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    此 EVM 仅具有不带转换器的 PD、因此它在运行期间将42-57VDC (标称值为48VDC)从以太网输入传递到输出(VDD 和 RTN)。 PSE 通常会传输接近50-57VDC 的电力、以减少通过电缆的电流(减少损耗)。 此 PSE 电压通常取决于制造商。

    在运行期间、PSE 电压将根据负载条件、负载瞬态和用户配置而变化。

    谢谢、
    Thomas A.