This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:为什么 Webench 无法在两相单输出模式下对 TPS40422的设计进行仿真?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638787/tps40422-why-can-not-the-webench-simulate-the-design-of-tps40422-in-two-phase-single-output-mode

器件型号:TPS40422

降级:

TPS40422具有两种模式、我们使用 Webench 在 双路输出模式下对 TPS40422的设计进行 simualate。

但是、我们无法使用 Webench 在 两相单输出模式下对 TPS40422的设计进行同步。 以及作为附件的 TPS40422仿真。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_project_5F00_TPS40422.pdf

我们的问题如下:

1. webench 是不是问题?  

2. 当 TPS40422在 两相单输出模式下首次上电时、TPS40422的最大电路电流是否为30A? 我们使用 TPS40422的默认值、L 的 DCR 为0.488mΩ Ω。

 这种方法是否存在任何风险?因为我们需要设计50A 的电路参数、我们担心会发生过流事件。

3.在两相单输出模式下查看 TPS40422的原理图时、您能提供帮助吗? 原理图如下所示:

 请 请帮助我们就我们的问题提供一些建议。

非常感谢!

此致!

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    Webench 创建的原理图确实显示了这是两相设计、但 Vout 在通道1中标记为 Vout_CH1_1、在通道2中标记为 Vout_CH2_1。  
     
     
    您的设计中的电感器 DCR 值是多少?
    您希望转换器能够在50A 负载下通过 TPS40422进行出厂默认编程、对吧?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱:
    我将在我们的电子邮件中向您发送这些信息!
    非常感谢!

    此致
    祝你好运