This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:最小负载?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637059/tps65130-minimum-load

器件型号:TPS65130

香榭丽舍

TPS65130是否具有最小负载?  我对直流/直流转换器并不习惯这样的做法;通常反馈电阻器就足够了;但我有一位客户正在使用该器件、他们的原理图看起来不错;尝试生成+/-9V 电压。  为了设定基准、我们转到了数据表、实际上获得了1M/121K 反馈网络的+/-10V 电压。  不过、我们看到的是输出似乎漂移很大、尤其是负极侧;低至-16V。  我原本希望它针对 OV 关闭、但没有关闭;并且纹波很大。  奇怪的是、我们发现、如果我们以100欧姆的电阻加载输出、它工作正常。

该电源用于为运算放大器供电;该运算放大器确实需要1mA 的电流;因此它将轻负载。  TPS65130是否存在这一已知问题?  我已经问过示波器图、因此需要分享更多内容;但我想我想知道在过渡期间是否有任何东西会响铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、雷达、

    感谢您的申请。 请您提供您的应用的原理图和布局、我们来看看。 实际上、该器件易受信号路径上噪声的影响、因此反馈网络和补偿电容器必须靠近 IC 且在电路板上不受干扰地接地、这一点很重要。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考:结果表明、广泛的输出纹波是由不良布局设计引起的。
    反馈和前馈网络应放置在非常靠近引脚且无通孔的位置。 切换等任何噪声信号都不得在其下方布线。 确保模拟 GND 和电源 GND 分开。