This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:DPAK 封装的线性稳压器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340, LM2940-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638476/lm340-linear-regulator-of-dpak-package

器件型号:LM340
主题中讨论的其他器件: LM2940-N

你(们)好。

我尝试在 交叉参考页面中找到 MC7812BDTRKG 和 LM340的替代产品。

但是、我的客户表示他更喜欢 DPAK 封装、而 LM340则位于 DDPAK 中。

是否有任何其他符合客户需求的器件?

或者是否有比 DPAK 更小的封装器件?  

请告诉我! 谢谢你。

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    SOT-223 (DCY)封装是我们提供12V 固定输出 LDO (电流为1A)的最小封装。查看 LM2940-N

    您还可以使用 ANE-OUT 功能将 TPS7A4701的输出设置为12V。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回答!

    我已向我的客户推荐 LM2940-N!

    此致、
    许耀明