This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:展频对可闻噪声的影响

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638626/lmr14020-q1-influence-of-spread-spectrum-for-audible-noise

器件型号:LMR14020-Q1

您好!

我的客户正在评估具有 wo 扩频(SS)的 LMR1402-Q1。

它们可以听到唯一具有 SS 的电路板发出的可闻噪声。

SS 是否会影响可闻噪声?

如果是、是否有任何有效的解决方法?

( 是否要更换电感器、电容器等外部组件)?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开关频率是多少? 电路板是否在 PFM 下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao-San、

    我正在向客户确认上述情况。

    使用扩频器件时、我们是否应该选择与电感器和电容器相对应的可闻噪声?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电路板在 PFM 下工作、则开关频率将在音频频段期间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mao-San、

    感谢你的建议。
    我明白了。

    此致、
    Kuramochi