This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:器件型号 TPS54202H 的数据表错误

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638509/tps54202h-mistake-in-the-datasheet-of-the-part-number-tps54202h

器件型号:TPS54202H

您好!

我相信、器件型号为 TPS54202H 的 SLVSD26A–2016年4月–2017年1月修订版数据表中存在错误。

在图中:"图16. 5V、2A 参考设计"反馈电阻器的值错误。 如果您使设计符合这些值、您将获得7.31V 的输出电压、而不是5V (反馈电压为0.596V)。

此致

Ondrej L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为输出电压是正确的。 Vout=(Vref/13.3K)×(13.3K+100K+49.9 Ω)=5.08V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、我的错。 我将最后一个电阻器误认为是49.9K、而不是49.9欧姆。 很抱歉,谢谢你的答复。

    Ondrej