This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OTG 启动延迟

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638213/delay-in-otg-startup

主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ24295

您好!

我设计了一个使用 BQ24295为外部电路供电的电路。 但是、我看到在移除 VBus 后有30mS 的延迟。 我查看了数据表、其中明确提到 VBus 移除后会有22-30mS 的延迟。 我还了解了其他 IC (BQ25890和 BQ24262)、两者都看到断电后具有类似甚至更多的延迟。 我有2个问题:

1. TI 是否有任何没有延迟(或可忽略的延迟)的产品可让其他电路在电源断开后以5V、1.5A 的电流继续运行?

2.如果 TI 的产品系列中没有任何产品、那么除了使用锂聚合物充电器+升压转换器之外、解决此问题的更好方法是什么?

提前感谢

Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gluonn、

    不幸的是,这方面没有更好的解决办法。 最好选择使用充电器和升压转换器来维持输出电压。

    一个问题是、UVLO 适用于您的其他电路吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的回答。 我将此电路设计为通用充电器。 因此、输出电压不能低于~4.7V。 我看到了您回复的其他主题:

    e2e.ti.com/.../2083452

    我想我不能添加电容。

    我还想知道需要添加多少电容。 您在该线程上提到它应该大约为(负载电流 x 30ms)/Δ V。单位是什么? 它是在 UF、nF 还是 F 本身中?

    Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Teja、

    单位为法拉。 因此、该响应实际上显示了使用电容器来保持电压是多么不可行。 除非您的输出电流非常小、否则将需要一个不合理的电容值。

    正如您所说、最好的选择是用于5V 电源轨的单独升压转换器。  

    此致、

    Joel H  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    Teja