This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62056:在输入电压为3.5V 的应用中、它是否支持3.3V 输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS82150, TPS62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638584/tps62056-will-it-support-3-3v-output-in-an-application-with-3-5v-as-input

器件型号:TPS62056
主题中讨论的其他器件:TPS62160TPS82150TPS62150A

大家好、团队、

希望你们做得好。 请参阅以下客户问题并提供一些反馈:

在应用中使用 TPS62056DGS、输入电压将为3.5V。

我不清楚这是否足以支持3.3V 输出、即输入将仅比输出高0.2V。  

您能否确认这种情况是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 D/S 中确切讨论此主题的第9.4.4节。

    此外、这是一个非常旧的器件。 TPS62160、TPS82150和 TPS62150A 是较新的器件、也是首选器件。