This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:未接收到正确的电压输出?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638604/mc34063a-not-receiving-the-correct-voltage-output

部件号:MC34063A

Howdy、我正在处理从车辆中的香烟插座获取13.8V 电压的应用。  

 MC34063A 器件是一款升压/降压/反相 IC、具体取决于您如何根据所拥有的数据设置外部组件。

我将该组件用作降压转换器、以便将13.8V 降至12V、并将13.8V 降至5V

我为 13.8V 至5V 降压转换器选择了所有必要的组件、并对设计进行了试验、但我不断收到0.7V 的线性压降。  
(I 输入13.8V 和接收13.1V、I 输入10V 和接收9.3V 等)

我让我的教授仔细检查所有事情,他说似乎很好,并向我指出这些论坛。 我已经尝试过多 个 MC34063A 组件、但电容器、电阻器和电感器等次级组件似乎没有为设计提供任何功能。

这部分过去有问题吗?我是否显然设置了错误?

随附了数据表的副本
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf

 e2e.ti.com/.../mc34063a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当器件输出13v 时、您能否同时捕获输出和比较器逆变器输入引脚的波形? 因此、我们可以知道发生了什么