This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279V:Vout 启动时间过慢

Guru**** 2924970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637935/tps65279v-vout-start-up-time-too-slow

器件型号:TPS65279V

您好!

我们发现 VOUT1和 VOUT2斜升非常慢、SW 中的压摆率设置为000。 根据数据表、TON 应处于 ns 电平、但我们测量到、斜升至稳定电压所需的时间超过600ms。

配置和测试条件:Vout 在启动时由外部 FB 电阻器配置、VOUT2预期电压默认设置为1.8V。 EN 连接到 VIN。

问题是:当12V 电源打开时,我们 观察到 VOUT2首先跳至0.68V 左右,然后缓慢上升至配置的1.8V,在 VOUT 上获得稳定的1.8V 输出所需的时间超过100ms。 这是正常情况吗? 我们的期望是 、在12V 上电后的25ms 内、VOUT 将稳定在1.8V。