This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:上电序列

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638034/tps53515-power-up-sequence

器件型号:TPS53515

你(们)好

我对 VIN 和 VDD 以及 EN 之间的加电顺序有疑问。

当我在数据表中看到加电序列(图33)时、我可以看到 VDD 和 VREG 的序列。 但是、VIN 和 VDD 以及 EN 之间没有上电序列。

此外、VIN、VDD 和 EN 也根据电气特性单独定义。

 

VIN 和 VDD 以及 EN 之间是否有任何序列?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论 VDD 还是 VIN 优先、只要 ENABEL 最后一个、器件都可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您一如既往的支持。

    我明白了。
    另一方面、VIN 和 VDD 是如何的?
    是否可以在 VIN 之前先使 VDD 上升? (EN 除外)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我被误解了。
    关于 VIN 和 VDD、您已在上一个帖子中回答了。
    请关闭此项。

    谢谢你。

    此致、
    本志本