This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:关于布局信息

Guru**** 2562180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638332/lm3401-about-layout-infomation

器件型号:LM3401

你(们)好

我的客户有疑问。

客户希望在创建布局时获得有关电路板阻抗的清晰数字
例如、Cin - Q1 (Sauce)之间的接线电阻在 〇mΩ、〇nH Ω 以内。
我明白很难回答这个问题。
如果答案很难回答、您可以回答"无法回答"、因此您无法评论?此外、如果您可以评论要考虑的要点、这会非常有帮助。

我将以这个答案结束这个主题。
请合作。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难对 Mohms 和 NHS 的数字进行量化。

    但是、如果您对降压稳压器使用良好的布局实践、您应该会很好。 Cin、Q1和 D1应尽可能短地紧密连接在一起。 此外、Cin、D1和 LM3401的接地端应尽可能靠近接地端。 理想情况下、您将使用底层接地层并在这些接地点旁边放置一些过孔、以便为不连续的开关电流创建良好的接地返回路径。 如果 您愿意、还可以参阅许多降压稳压器数据表和其他布局指南文章、但这些是降压稳压器的基础知识。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克林特

    感谢您重放!
    我也同意你的意见。 但是、经销商的说法并不令人信服。
    谢谢您、我可以将其关闭。 我对此表示赞赏。

    注意事项
    T Kishi