This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:使用 LMG5200作为负电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637453/lmg5200-using-lmg5200-as-negative-voltage

器件型号:LMG5200

你(们)好

我可以使用 LMG5200作为负电压吗?

最好的雷加

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    感谢您的提问。 为了更具体一点、您能告诉我们您所说的负电压是什么、以便我们更准确地回答您的问题吗? 直流总线电压? 输入 PWM 信号负电压?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利兴-圣

    很抱歉、我没有清楚说明它。

    我将 LMG5200用于直流总线电压。

    如果我将该器件用于负直流 vus 电压、我可以使用该器件的电压是多少?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山、您好!

    感谢您的解释。 LMG5200是半桥功率级。 抱歉、它不能用于负直流总线电压、这意味着直流总线电压必须高于 GND。 尽管您在 FET 中看不到二极管、但它仍可以传导电流至第三象限、这意味着在关断状态下从源极到漏极。 因此、它与常规 Si MOSFET 类似、不能接受负直流总线电压。

    谢谢、此致、