This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:CHG 正常、但 DSG MOSFET 未导通

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638246/bq4050-chg-is-ok-but-dsg-mosfets-not-turning-on

器件型号:BQ4050

你好

我已经根据数据表中的应用(4s1p -> 14.4V)设计了自己的 PCB。 DSG 和 CHG FET 更改为 PSMN1R7-30YL。

保险丝未使用-->保险丝引脚列表连接到 VSS。

FET-EN 设置为高电平。

充电正常、但放电不起作用。

在充电模式下、CHG 引脚约为25V、该 FET 导通。 -->好的!

但在放电模式下:DSG 输出从0到1.5V。

另一个奇怪的值是电池组电压。 这仅是15V 电池电压的4.6V 插值。 在电阻器 R12上:PACK+= 15V、芯片组引脚(引脚27)仅为4.6V?????  

在此屏幕截图中、显示了充电模式:

充电模式下也是如此:DSG-FET 未打开!!!? 充电电流仅流经该 FET 的体二极管-->高功率耗散!  

我在这里工作了好几个小时:-(

有人可以提供帮助吗?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、
    我认为您的原理图有问题。 您需要查看原理图并将其与 EVM 用户指南中的参考原理图进行仔细比较。 我这么说是因为 DSG 标志正在被设置、这意味着监测计正在发送正确的信号、您的电路板上的某个东西会阻止 DSG 引脚被实际控制。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    感谢您的回答。
    我检查了原理图和 PCB。 我的设计和 EVM 原理图之间的唯一区别是 NC 引脚(PIN7、14、29)和保险丝引脚。
    在我的设计中、NC 引脚未连接。 (NC =未连接)。 现在、我检查了数据表、建议在此处将 NC 引脚连接到 VSS。 如果此引脚处于开路状态,这是否会成为问题?????? 我无法相信。 由于采用小型封装和引脚、无法用手连接此引脚。 因此、我无法检查它。 我尝试用细针连接其中一个 NC 引脚。 但没有任何变化。
    保险丝引脚通过10kOhm 连接到 VSS。 我尝试将其直接连接到 VSS -->没有任何变化。
    我尝试了第二块电路板、都是同样的灾难。
    我不知道问题是什么!

    DSG FET 未打开!

    你有什么想法吗????
    非常感谢
    Harald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    问题迎刃而解! 是的!!!
    原因是 Q4晶体管的封装错误。 该晶体管的栅极和源极互换。 而 Q3的栅极(DSG-FET)通过其体二极管被拉至 VSS。
    电池组电压现在也正常!

    一切都好。
    很抱歉您浪费了时间、非常感谢...
    Harald