This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:何时需要发布下一个 BQ78350固件?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638562/re-when-to-expect-the-next-bq78350-firmware-release

主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQ78350HiOnyx、

关于 GPC 报告的快速问题,有一条语句说:“如果 EDVV 位设置为1,那么在写入数据闪存时,EMF 和 EDVR0必须乘以串行电池的数量”我不确定该位 EDVV 在哪里? 我使用的是 bq78350-R1。

只是为了确认我需要从 GPC 报告中提取的唯一数字是 EMF、C0、R0、T0、R1、TC 和 C1?

谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alaa、

    此帖子已拆分为新主题、因为它与原始问题无关。

    EDVV 不适用于 bq78350、但是我们的一些其他监测计上的一个选项。 如需更多信息、请查看此相关主题 :e2e.ti.com/.../450720

    此致、
    Bryan Kahler