This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有线性输出电压控制的 LDO

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638457/ldo-with-linear-output-voltage-control

大家好、

我正在寻找下面的解决方案。

-输入电压:10~15V

-输出电压:将2~5V 更改为线性

-输出电流:小于100mA

我的想法是这样、但是如果我们使用具有可调输出的 LDO 和用于反馈电阻 器的电位器、如果内部误差放大器能够响应、则可以将其用作解决方案。

对于 LDO、您认为它是合适的吗?

此外、如果您知道满足上述要求的器件、您能否告诉我?

谢谢、

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的、您的想法是调整任何可调 LDO 输出的有效方法。 您将需要使用电位计代替反馈网络中的顶部电阻器、以便可以固定电阻分压器电流、从而提高精度。 我们通常建议反馈电阻分压器为 LDO 反馈电流的~100倍。 建议这样做、以便电阻分压器上的反馈电流影响可以忽略不计。 应在电气特性表中指定反馈电流和基准电压。 将基准电压除以反馈电流的100、即可得到 R2。

    另一种方法是使用 DAC 驱动 LDO 的 FB 节点。 以下博客提供了该理念的基本介绍:
    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    非常尊重、
    Ryan