This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:SLUC408B 电子表格

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636919/ucc28700-sluc408b-spreadsheet

器件型号:UCC28700

您好!

我将使用 SLUC408B 电子表格来计算基于 UCC28700的隔离型反激式直流/直流转换器的 BOM 参数。

在此 XL 表格中、在第121行中、我们使用以下公式估算 FET 开关损耗:

=(Vfly-(Vout+Vdg)*NPNS)*Ippk*C116*fmax/2

不应该这么做

=(Vfly+(Vout+Vdg)*NPNS)*Ippk*C116*fmax/2 ?

另一点:我的设计中没有任何可用电阻器、因此我想在第80行中添加零、但表单元已锁定。 是否可以将其解锁?

输入纹波也被锁定(第62行)。 我想对其进行更改、因为我在该设计中使用直流输入。

(笑声) 和 FET 的最大漏极电压(113行)、因为我使用的是较高电压的 FET

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    在此感谢您关注 TI。 我已联系应用工程师回答您的问题。 您很快就会听到反馈。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boris、

    大多数客户都锁定和简化了其中的大部分内容、以便做出一些常见假设、使您作为用户更容易做到。 您听起来像是一个更有经验的用户、他们更愿意控制设计的每个细节。 )

    我相信 Bernard Keogh 通过电子邮件与您联系、了解如何解锁和编辑计算器。 您对此还有其他问题吗?我们是否已经解决了您的问题?