This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BMS 总体解决方案

Guru**** 2618435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638531/bq40z50-r1-bms-total-solution

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

您好:

我想为我们的客户提供总体解决方案,包括电量监测计、充电、电池平衡,是否有任何参考设计或更喜欢的解决方案可满足以下条件?

电池类型:LiFePO4,4系列,3并联  

30A (每个10A)充电电流

14.2V 充电电压(最小值)

放电电流:200A (最小值

需要电池平衡。

还是 BQ40Z-50-R1和 BQ40Z50-R2可以达到该值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    有一个适用于 bq40z50-R2的参考设计、但 您需要为自己的设计获取充电器。 您应该在充电器论坛上发帖、以便建议使用充电器

    谢谢

    Onyx