This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409车型年款/NOPB 在 PWM 上工作?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636931/lm3409-lm3409my-nopb-working-on-pwm

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: LM3406

您好!

我是从德国的一家公司那里撰写的。 我们将 LM3409MY/NOPB 用作降压控制器、为 LED 提供输出。 该 IC 的 PGATE 与外部 MOSFET 的 GATE 引脚相连。

我们使用的输入是24V PWM。 频率范围为100至1000Hz。 LM3409 IC 也使用相同的输入来为 MOSFET 供电。

1) 1)我们是否需要使用电容器作为缓冲器来平滑 PWM 输入? 在输入被提供给 IC 和 MOSFET 之前、使用电容器。

2) 2) LM3409MY /NOPB 对于我提到的 PWM 输入是否可以正常工作?

3) 3)如果 PWM 的占空比过低、会发生什么情况? (或过高)

我期待着作出回应。

谢谢你
AZ




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AZ、

    您说输入电压是方波吗? 您是否打算通过输入电压方波占空比对其进行调光?

    如果是、您可以将 UVLO 电阻网络连接到输入电压、并使用从输入电压到输入电容的肖特基二极管。 然后 VIN 引脚和 FET 将连接到电容器、电容器将保持电压、当输入电压较低时、UVLO 将停止开关。

    LM3406能够提供更低的电流(我不确定您需要多少电流)、但它也适用于此类应用。

    如果我误解了您试图驱动 LM3409的方式、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    您好、Clint、

    感谢您的回答。

    您能看到随附的图吗?您希望如何设置?

    是的。 在该图中、输入电压(D2之前)为 PWM。

    我尝试驱动需要1A 电流的 LED。

    由于 LM3406内部电路的限制、LM3406提供的 Imax 更小? 因为我知道、无论我们使用哪种 IC、更改 Rsns 的值都应更改 Imax 的值。

    我期待您的答复。

    平路机、
    AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AZ、

    是的、这是连接它的正确方法。 LM3406的电流限制仅仅是因为它是集成的、所以您需要设置一些电流限制以进行保护。 LM3409是一款控制器、因此您可以根据需要调整开关的大小以获得更高的电流。 LM3406不允许峰值开关电流超过2A (这是1.5A 平均输出电流最大值来自的地方)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的回答。 我有3个问题。

    假设 FET 和电感器的频率为 f2。 假设 PWM Vin 的频率、输入电压为 f1。

    1) 1) f2与 f1之比的值范围是多少? 我想知道我们可以使用的最小和最大 f2、因为我的情况下 f1为100至1000Hz。

    2) 2) f2中最适合 EMC 测试的值是什么?

    3) 3) f2最适合实现最高效率的值是什么?

    我期待您的答复。

    此致、
    AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AZ、

    对于响应如此快的器件、100Hz 至1kHz 的速度并不是那么快。 仍然、f2越高、调光时的线性度就越好。 相反、f2越低、效率越高。 如果效率是最关注的问题、我可能会将其设置在200kHz 至500kHz 之间、如果您需要具有更好线性度的超宽调光范围、我可能会将其设置为更高。 不过、在低 f1时、您使用的调光在 f2的两端都应该非常好。

    至于 EMC、它取决于应用程序和您尝试通过的 EMC 要求。 例如、在汽车中、它通常设置在350kHz 至390kHz 左右、因为这会使基波远离 AM 频带并使传输变得更容易。 但是、无论怎样、您都应该能够充分滤除基波和谐波。

    此致、

    克林特