This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021在高温下是否执行 OTP

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637577/lm5021-does-lm5021-do-otp-at-high-temperture

器件型号:LM5021

您好!

我的客户 正在使用 LM5021、他们想知道当 IC 外壳温度为125C 时 IC 的行为是怎样的? 它是否会执行 OTP,如果没有 OTP,则故障模式是什么? 它们在正常条件下不会在如此高的温度下使用它、这种情况只发生在极端条件或故障条件下、但他们想知道结果是什么。 谢谢!

Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ariel、

    LM5021没有内置的内部过热关断功能。 如果需要外部过热保护、并且外部电路可以与 SS 引脚上的漏极开路或集电极开路下拉连接-下拉 SS 引脚将关断 PWM、并在引脚被拉至低电平时将其保持关断状态。

    如果环境温度达到125 C、则需要估算内部结温、它将更高。 这取决于 IC 的内部功耗、而该功耗又取决于 PWM 频率和 FET 栅极电荷的大小(这会影响消耗的电源电流量)、 和 VIN 引脚上的电压(这会影响从 VIN 引脚到 VDD 引脚的内部 LDO 中的耗散量)。 您需要确保最高结温保持低于 Tjmax 绝对最大限制150 C

    从数据表的绝对最大额定值表中、注1指出:

    绝对最大额定值是可能对器件造成损坏的限值。 建议的运行条件为
    器件正常运行的条件。

    因此、在 Tj > 125 C 时、不能保证器件满足所有电气规格、而在 Tj > 150 C 时、存在器件损坏的风险。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard
    非常感谢您的反馈
    当 Tc=125C 时、客户发现 LM5021没有 PWM 输出(这是可能具有极端或故障情况的特殊情况、在正常工作状态下、LM5021没有如此高的温度、确保处于建议温度范围内)、客户想知道是否发生了这种极端情况、 LM5021的行为是什么? 如果没有 OTP、那么 IC 可能会损坏、他们希望知道什么是失效模式? 您是否有此类相关信息? 谢谢!

    Ariel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有什么意见? 谢谢!
    Ariel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ariel、

    您能更清楚地解释一下吗?

    "客户发现、当 Tc=125C 时、LM5021没有 PWM 输出"

    -您是否说当 LM5021的 TC 达到125 C 时 PWM 停止?
    -如果是、您能否共享客户原理图以便我们进行审查?


    如上所述、从数据表中可以看出、如果器件的工作温度高于 Tj = 125 C:

    绝对最大额定值是可能对器件造成损坏的限值。 建议的运行条件为
    器件正常运行的条件。

    因此、在 Tj > 125 C 时、不能保证器件满足所有电气规格、而在 Tj > 150 C 时、存在器件损坏的风险。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ariel、
    我再次向设计团队确认:LM5021没有过热保护。 外壳温度不意味着 Tj、因此您可能会超过内部结温、具体取决于 PCB、冷却、频率、栅极负载等
    或者、我不确定您运行的环境温度是多少、但如果环境温度较高、并且控制器可能会达到电流限制、达到 UVLO 或其他某种条件、则系统中的某些其他组件可能会大幅变化。 监控可触发保护功能的输入信号并查看其位置至关重要。
    此致、
    John