This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132A0待机功耗

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638297/tps65132-tps65132a0-standby-power-consumption

器件型号:TPS65132

将 TPS65132A0输出电压设置为+/-5.5V、并且未连接到负载、输出为开路。       

然后、我们测量到芯片的输入电流为1mA、这是否正常?            

芯片的待机功耗是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    感谢您的申请。 是的、输入电流在1mA 范围内。 您可以通过 P (VIN)= IIN*VIN 计算功耗

    此致。
    Ilona